This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:35 SA_RAP_16

Guru**** 1135440 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, IWR2243, AWR1243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1254247/awr2243-35-sa_rap_16

器件型号:AWR2243
主题中讨论的其他器件: IWR2243AWR1243

安全手册:AWR1243、AWR2243和 IWR2243安全手册修订版1.00l.pdf
我们在产品设计中使用 AWR2243:

SA_RAP_16 安全功能是在 HFT = 0时实现的。 这意味着没有假定硬件容错(根据 IEC 61508)。

HFT 的意思是什么? 如何理解这一要求? 在之前的说明中、假设 FTTI = 100ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    此假设符合 IEC61508标准。  有关此说明的详细信息和适当的说明、请参阅 IEC61508。  

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!