请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MMWAVE-L-SDK 您好!
我在 SDK5.3中尝试了 SBL 的预编译调试和发布版本、但只有发布版本可以正常工作。 如果我尝试了 SBL 的调试版本、则串行端口上没有任何输出。
我还尝试了重新构建 SBL 的 CCS 工程并获得相同的结果。 调试版本无法正常工作、但发布版本正常。
我正在进行进一步调试,发现在 Board_driverOpen->Board_flashOpen->Flash_open 中调用 Flash_norQspiSetProtocol 后,SBL 挂起 。
您可以帮助解决 SBL 调试版本的问题吗?
谢谢。
克里斯