This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-L-SDK:SDK 5.3中无串行输出的 SBL 调试版本

Guru**** 1135480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1251529/mmwave-l-sdk-no-serial-output-with-debug-version-of-sbl-in-sdk-5-3

器件型号:MMWAVE-L-SDK

您好!

我在 SDK5.3中尝试了 SBL 的预编译调试和发布版本、但只有发布版本可以正常工作。 如果我尝试了 SBL 的调试版本、则串行端口上没有任何输出。

我还尝试了重新构建 SBL 的 CCS 工程并获得相同的结果。 调试版本无法正常工作、但发布版本正常。

我正在进行进一步调试,发现在 Board_driverOpen->Board_flashOpen->Flash_open 中调用 Flash_norQspiSetProtocol 后,SBL 挂起 。

您可以帮助解决 SBL 调试版本的问题吗?

谢谢。

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    我在研究它。 请给我24-48小时的回应。  

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh:

    有更新吗?

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    我对拖延答复表示歉意。 这不是已知问题。 我最后重现了此问题、并将此问题报告给了我们的软件团队。  当我们有解决方案时、我可以在这里向您介绍最新情况。  

    请告诉我、调试编译配置现在是否对您来说不是一个关键问题? 您/您的客户是否仍然能够  使用"重新租赁"构建配置进行评估/开发?

    此致、

    约什