主题中讨论的其他器件:TPS628502、、 TPS62442
新型 TPS62442双路2A 开关是否是为 IWRL6432雷达芯片供电的更佳解决方案? TPS62442有两个开关工作180度异相、与推荐的两个 TPS628502开关相比、可减小占用空间。
此外、是否应该动态更改工作模式(强制 PWM 或 PWM/PFM)以优化电源效率? 转换开关应在主动线性调频脉冲时处于强制 PWM 模式(以最大限度地减少纹波)、但在所有其他状态下切换到 PWM/PFM 以最大限度地提高效率、尤其是在长时间空闲期间。 这可以通过切换 MODE 引脚来实现。
此外、最佳开关频率是多少? 我假设它应高于 IF 频率、该频率取决于物体与雷达的距离。
谢谢-
迈克·舍尔