This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:和 TPS62442双路开关

Guru**** 1626470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628502, IWRL6432, TPS62442
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1249847/iwrl6432-and-the-tps62442-dual-switcher

器件型号:IWRL6432
主题中讨论的其他器件:TPS628502、、 TPS62442

新型 TPS62442双路2A 开关是否是为 IWRL6432雷达芯片供电的更佳解决方案? TPS62442有两个开关工作180度异相、与推荐的两个 TPS628502开关相比、可减小占用空间。

此外、是否应该动态更改工作模式(强制 PWM 或 PWM/PFM)以优化电源效率?  转换开关应在主动线性调频脉冲时处于强制 PWM 模式(以最大限度地减少纹波)、但在所有其他状态下切换到 PWM/PFM 以最大限度地提高效率、尤其是在长时间空闲期间。 这可以通过切换 MODE 引脚来实现。

此外、最佳开关频率是多少? 我假设它应高于 IF 频率、该频率取决于物体与雷达的距离。

谢谢-

迈克·舍尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    请允许我有更多时间来为您详细了解这一点。

    此致、

    佩德霍姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们将在下星期三之前收到有关特定频率和 TPS 部件的更多信息。 您需要查看雷达器件输入的纹波要求(在数据表中)。 通常、您还需要一些 LC 滤波器来实现正确的纹波和噪声规格。

    稳压器的动态切换取决于我们的功率预算。 可能最好在两种模式之间切换。 这应在 EVM 上实现。 您可以在该网站上看到更多内容。 我们下周可以提供更多的澄清。  

    另请注意、E2E 将于明天和周末关闭、用于现场维护。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    • 诚然、使用新的 TPS62442双开关代替两个推荐的 TPS628502开关会实现更小的占用空间、但 BOM 将增加。 此外、与 TPS628502中的50ns 相比、TPS62442的最短导通时间可达75ns、在我们的参考设计中、将5V 转换为1.2V 时可能会超出该值。  此外、如果您希望在电源拓扑之间进行更改、则可能微不足道。 因此、建议使用 TPS628502。

    • 是的、可动态更改工作模式(强制 PWM 或 PWM/PFM)以优化功效。

    • 可通过外部方式在1.8MHz 至4MHz 范围内调节开关频率、也可在该频率范围内将其同步至外部时钟。 下图  分别显示了 PWM 的最小、典型和最大开关频率。  在 PFM 模式下、开关频率根据负载线性降低、从而在输出电流非常低时保持高效率。

    此致

    安盖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 很好的建议。

    最佳-

    迈克