This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-RF-EVM:线性调频脉冲参数配置

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWCAS-RF-EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1254472/mmwcas-rf-evm-chirp-parameter-configuration

器件型号:MMWCAS-RF-EVM

您好!

我想就 MMWCAS-RF-EVM 数据收集提出几个问题:

1.我想  通过减少线性调频脉冲数 和帧数来减小数据大小、这样雷达性能是否可以保持不变?

2.雷达数据捕捉所需的最低帧数是多少? 我认为 在 MATLAB 后处理脚本中忽略了2个帧、这是否意味着所需的最小帧数为3个?

3.如果线性调频脉冲数从128减少到16、那么帧时间不变后、1个线性调频脉冲的持续时间会延长8倍。 由于带宽等于一个线性调频脉冲乘以斜率的持续时间、因此扫描宽度也会发生变化。 是真的吗?

此致、

Chennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.减少线性调频脉冲数会降低 SNR。 因此性能会下降。 减少帧数只会缩短观察时间。 它不会影响缓冲器的

    2.通常情况下,我们建议捕获至少8或16帧。

    3.不可以,在减少线性调频脉冲数时,线性调频脉冲持续时间不会改变。 带宽不会改变。 将改变的是最大速度。

    谢谢!

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    感谢您的答复。

    由于我希望在很多时间内捕获雷达、例如、100组雷达数据、其中每组数据包括8帧和每帧64个线性调频脉冲、 数据的大小将是巨大的,并且将它们从 SSD 传输到我的 PC 会非常慢。 有什么有效的方法可以做到这一点吗?  

    此致、

    Chennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、只有 SSD 传输可用

    谢谢!

    塞萨尔