您好!
我想就 MMWCAS-RF-EVM 数据收集提出几个问题:
1.我想 通过减少线性调频脉冲数 和帧数来减小数据大小、这样雷达性能是否可以保持不变?
2.雷达数据捕捉所需的最低帧数是多少? 我认为 在 MATLAB 后处理脚本中忽略了2个帧、这是否意味着所需的最小帧数为3个?
3.如果线性调频脉冲数从128减少到16、那么帧时间不变后、1个线性调频脉冲的持续时间会延长8倍。 由于带宽等于一个线性调频脉冲乘以斜率的持续时间、因此扫描宽度也会发生变化。 是真的吗?
此致、
Chennan