This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:通过 SPI 使用 SMT32

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TUSS4470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1357961/tdc1000-c2000evm-with-smt32-via-spi

器件型号:TDC1000-C2000EVM
主题中讨论的其他器件:TDC1000TUSS4470

大家好!

我对 TDC1000还比较陌生。 我们希望 使用 STM32针对 LPG 液位测量评估 TDC1000-C2000 EVM、但好像没有指定的 SPI 连接器。

1.是否可以在 STM32等不同 MCU 电路板上使用此 EVM? 它们是否仅用于 TI 的 C2000?  

2.是否有任何其他适用于 TDC1000且具有 SPI 外部连接的 EVM?

谢谢大家!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    感谢您在传感器论坛发帖! 让我来帮助解答您的问题:

    1. 是否可以在 STM32等不同 MCU 电路板上使用此 EVM? 它们是否仅用于 TI 的 C2000?  
      1.  遗憾的是、此电路板已经使用了好几年、因此在它走线时、他们没有考虑为另一个 MCU 添加外部连接来与器件通信。 您可以直接从 TDC1000引脚进行蓝线连接、以尝试与 STM32进行通信。
    2. 是否有任何其他适用于 TDC1000且具有 SPI 外部连接的 EVM?
      1. 这是我们目前为 TDC1000提供的唯一电路板、因此我们在此没有任何选择。

    您需要 STM32才能与 TDC1000通信吗? TDC1000仅用于对 TDC1000进行编程的通信、但测量实际上是通过两个输出来完成的、这两个输出可提供外部连接器。 目前 C2000还在为这些器件输出执行时序、但如果需要、可使用另一个器件对输出进行测量。 因此测量结果不会通过 TDC1000的 SPI 线路传递。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    艾萨克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Isaac 澄清、

    我们可以使用 STM32而不是 C2000、请确认这是正确的;

    1. C2000仅用于对 TDC1000进行编程的通信

    2. C2000还会执行启动/停止时序?

    SPI 的 作用是什么?

    此外、根据我刚才介绍的 TI 文档、我们正在确定气瓶中的 LPG 液位、

    a.我们将使用1MHz -3MHz 换能器?

    b.我们需要使用 TDC1000-GASEVM (已淘汰)、因为它还具有用于远距离测量的升压 HV 板电路?

    c.是否可以用 EVM 替代已停产的  TDC1000-GASEVM+ TDC1000-BSTEVM/HV 电路板 ?

    也请帮助您澄清上述内容。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    是的、第1点和第2点正确、TDC1000配置使用的是 SPI 接口。  

    让我来帮助解答您的问题:

    1. 我们将使用1MHz -3MHz 换能器?
      1. 是的、应该在分辨率与距离之间进行权衡。 由于较高频率承载的能量与较低频率的信号一样多、因此其在介质中的衰减速度更快。 但是、与较低的频率相比、较高的频率确实可以提供更好的分辨率。
    2. 我们需要使用 TDC1000-GASEVM (已淘汰)、因为它还具有用于远距离测量的升压 HV 板电路?
      1. 很遗憾、此电路板已停产、但在线提供了设计信息、您可以使用这些信息来构建类似的电路板。
    3. 是否可以用 EVM 替代已停产的  TDC1000-GASEVM+ TDC1000-BSTEVM/HV 电路板 ?
      1. 是否考虑过 TUSS4470等其他器件? 该器件的额定电压仅高达1MHz、但与 TDC1000相比、它允许您产生更大的脉冲。 我不确定您为了驱动换能器而尝试达到的电压是多少、因此这些信息可能很有用。

    此致!

    艾萨克