主题中讨论的其他器件:TDC1000、 TUSS4470
大家好!
我对 TDC1000还比较陌生。 我们希望 使用 STM32针对 LPG 液位测量评估 TDC1000-C2000 EVM、但好像没有指定的 SPI 连接器。
1.是否可以在 STM32等不同 MCU 电路板上使用此 EVM? 它们是否仅用于 TI 的 C2000?
2.是否有任何其他适用于 TDC1000且具有 SPI 外部连接的 EVM?
谢谢大家!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我对 TDC1000还比较陌生。 我们希望 使用 STM32针对 LPG 液位测量评估 TDC1000-C2000 EVM、但好像没有指定的 SPI 连接器。
1.是否可以在 STM32等不同 MCU 电路板上使用此 EVM? 它们是否仅用于 TI 的 C2000?
2.是否有任何其他适用于 TDC1000且具有 SPI 外部连接的 EVM?
谢谢大家!
您好、Dennis、
感谢您在传感器论坛发帖! 让我来帮助解答您的问题:
您需要 STM32才能与 TDC1000通信吗? TDC1000仅用于对 TDC1000进行编程的通信、但测量实际上是通过两个输出来完成的、这两个输出可提供外部连接器。 目前 C2000还在为这些器件输出执行时序、但如果需要、可使用另一个器件对输出进行测量。 因此测量结果不会通过 TDC1000的 SPI 线路传递。
希望这对您有所帮助!
此致!
艾萨克
感谢 Isaac 澄清、
我们可以使用 STM32而不是 C2000、请确认这是正确的;
1. C2000仅用于对 TDC1000进行编程的通信
2. C2000还会执行启动/停止时序?
SPI 的 作用是什么?
此外、根据我刚才介绍的 TI 文档、我们正在确定气瓶中的 LPG 液位、
a.我们将使用1MHz -3MHz 换能器?
b.我们需要使用 TDC1000-GASEVM (已淘汰)、因为它还具有用于远距离测量的升压 HV 板电路?
c.是否可以用 EVM 替代已停产的 TDC1000-GASEVM+ TDC1000-BSTEVM/HV 电路板 ?
也请帮助您澄清上述内容。
谢谢!
您好、Dennis、
是的、第1点和第2点正确、TDC1000配置使用的是 SPI 接口。
让我来帮助解答您的问题:
此致!
艾萨克