请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWRL6432 主题中讨论的其他器件: AWR1843
您好!
除了正常环境温度外、在进行校准时有任何其他限制?
换句话说、如果我们将 AWRL6432雷达模块放置在金属腔内并特意进行校准、会发生什么情况?
过去、AWR1843校准说明提到不应在"反射过多"环境中进行校准。
我们不确定同样的限制是否适用于 AWRL6432?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.