This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:在校准时是否有任何环境限制?

Guru**** 2551240 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1357298/awrl6432-any-environment-limitation-when-doing-calibration

器件型号:AWRL6432
主题中讨论的其他器件: AWR1843

您好!

除了正常环境温度外、在进行校准时有任何其他限制?

换句话说、如果我们将 AWRL6432雷达模块放置在金属腔内并特意进行校准、会发生什么情况?

过去、AWR1843校准说明提到不应在"反射过多"环境中进行校准。  

我们不确定同样的限制是否适用于 AWRL6432?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    您是否指的是工厂校准(取决于射频)或范围偏置和相位校准?

    谢谢。
    昆丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kundan、您好!

    工厂校准(取决于射频)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    该指南也适用于 AWRL6432。 如果处理室的反射性太强、则存在 RX ADC 饱和的风险。 Rx 隔离预计超过30dB。

    谢谢。
    昆丹