主题中讨论的其他器件:IWRL6432
您好!
我尝试 使用 DCA1000 CLI 工具通过 DCA1000从 IWRL6432 (ES1)流式传输原始 ADC 数据。 我正在关注此文档:
上述文档介绍了 ES2版本的 IWRL6432板进行 ADC 数据采集所需的步骤。 我对 ES1板进行了相同尝试、但在刷写后无法向器件发送任何配置。 您能否共享在 ES1板上捕获 ADC 数据的指令?
谢谢!
盖亚特里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我尝试 使用 DCA1000 CLI 工具通过 DCA1000从 IWRL6432 (ES1)流式传输原始 ADC 数据。 我正在关注此文档:
上述文档介绍了 ES2版本的 IWRL6432板进行 ADC 数据采集所需的步骤。 我对 ES1板进行了相同尝试、但在刷写后无法向器件发送任何配置。 您能否共享在 ES1板上捕获 ADC 数据的指令?
谢谢!
盖亚特里
大家好、Gayatri:
您将需要找到较旧版本的工具箱、其中包含 ES1的二进制和配置文件。
下面是该链接到较旧版本的链接、
此致!
自贡
感谢您提供信息。
在提到的链接中、我看到下面的缺陷和限制
"对于 xWRL6432器件、此封装经过测试、可与 MMWAVE_L_SDK_05_01_00_04配合使用。 为
自 MMWave_L_SDK_05_02_00_02以来、数据格式已更改。 我们仍在努力修改
数据解析以支持更新版本的 SDK L.
我正在使用 mmWave L SDK 5.2、您能否共享毫米波 L SDK 5.2的数据解析
提前感谢
大家好、Gayatri:
您需要通过更改突出显示的值来修改 common_FULL.c 中的以下目标代码、并在 CCS 工程中重建、然后您将能够使用相同的捕获工具。
此致!
自贡
如果(gMmwMssMCB.adcLogging == 1)
{
ptrOpenCfg->fecRDIFCtrlCmd.c_RdifEnable = M_RL_FECSS_RDIF_ENA;
ptrOpenCfg->fecRDIFCtrlCmd.c_RdifCfg = 8u;
/*(((M_RL_API_CTRL_ON << M_RL_FECSS_RDIF_Sideband)|\
(M_RL_FECSS_RDIF_SWIZL_PIN0_BIT0_CYL1 << M_RL_FECSS_RDIF_SWIZL_MODE));*/
ptrOpenCfg->fecRDIFCtrlCmd.c_LaneRateCfg = 0u;
ptrOpenCfg->fecRDIFCtrlCMd.c_TestPatternEn = M_RL_FECSS_TEST_PATRN_DIS;
ptrOpenCfg->fecRDIFCtrlCmd.h_TestPatrnInitCode[0]= 20;//0x1
ptrOpenCfg->fecRDIFCtrlCmd.h_TestPatrnInitCode[1]= 20;//0x2
ptrOpenCfg->fecRDIFCtrlCmd.h_TestPatrnInitCode[2]= 20;//0x3
ptrOpenCfg->fecRDIFCtrlCmd.h_TestPatrnIncrCode[0]= 20;//0x1
ptrOpenCfg->fecRDIFCtrlCmd.h_TestPatrnIncrCode[1]= 20;//0x5
ptrOpenCfg->fecRDIFCtrlCmd.h_TestPatrnIncrCode[2]= 20;//0xA
}