This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:如何使用 DCA1000 CLI 工具、借助 DCA1000从 IWRL6432 (ES1)流式传输 IQ 数据

Guru**** 2557310 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1357317/dca1000evm-how-do-i-stream-iq-data-from-iwrl6432-es1-with-dca1000-using-dca1000-cli-tools

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:IWRL6432

您好!  

我尝试 使用 DCA1000 CLI 工具通过 DCA1000从 IWRL6432 (ES1)流式传输原始 ADC 数据。 我正在关注此文档:  

ADC 数据采集 DCA1000 CLI (TI.com)

上述文档介绍了 ES2版本的 IWRL6432板进行 ADC 数据采集所需的步骤。  我对 ES1板进行了相同尝试、但在刷写后无法向器件发送任何配置。 您能否共享在 ES1板上捕获 ADC 数据的指令?

谢谢!  

盖亚特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gayatri:

    您将需要找到较旧版本的工具箱、其中包含 ES1的二进制和配置文件。  

    下面是该链接到较旧版本的链接、

    dev.ti.com/.../node

    此致!

    自贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zigzang。 我将尝试一下。 是否有支持 ES1和 ES2板的 SDK 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gayatri:

    遗憾的是、我们没有任何 SDK 同时支持 ES1和 ES2。   

    此致!

    自贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。  

    在提到的链接中、我看到下面的缺陷和限制

    "对于 xWRL6432器件、此封装经过测试、可与 MMWAVE_L_SDK_05_01_00_04配合使用。 为
    自 MMWave_L_SDK_05_02_00_02以来、数据格式已更改。 我们仍在努力修改
    数据解析以支持更新版本的 SDK L.

    我正在使用 mmWave L SDK 5.2、您能否共享毫米波 L SDK 5.2的数据解析

    提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为 L SDK 5.4和5.2指出包含 ADC 数据数据格式的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gayatri:

    您需要通过更改突出显示的值来修改 common_FULL.c 中的以下目标代码、并在 CCS 工程中重建、然后您将能够使用相同的捕获工具。  

    此致!

    自贡

    如果(gMmwMssMCB.adcLogging == 1)
    {
    ptrOpenCfg->fecRDIFCtrlCmd.c_RdifEnable = M_RL_FECSS_RDIF_ENA;
    ptrOpenCfg->fecRDIFCtrlCmd.c_RdifCfg = 8u
    /*(((M_RL_API_CTRL_ON << M_RL_FECSS_RDIF_Sideband)|\
    (M_RL_FECSS_RDIF_SWIZL_PIN0_BIT0_CYL1 << M_RL_FECSS_RDIF_SWIZL_MODE));*/
    ptrOpenCfg->fecRDIFCtrlCmd.c_LaneRateCfg = 0u;
    ptrOpenCfg->fecRDIFCtrlCMd.c_TestPatternEn = M_RL_FECSS_TEST_PATRN_DIS;
    ptrOpenCfg->fecRDIFCtrlCmd.h_TestPatrnInitCode[0]= 20;//0x1
    ptrOpenCfg->fecRDIFCtrlCmd.h_TestPatrnInitCode[1]= 20;//0x2
    ptrOpenCfg->fecRDIFCtrlCmd.h_TestPatrnInitCode[2]= 20;//0x3
    ptrOpenCfg->fecRDIFCtrlCmd.h_TestPatrnIncrCode[0]= 20;//0x1
    ptrOpenCfg->fecRDIFCtrlCmd.h_TestPatrnIncrCode[1]= 20;//0x5
    ptrOpenCfg->fecRDIFCtrlCmd.h_TestPatrnIncrCode[2]= 20;//0xA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 zigang。 我会尝试这个.  

    您能否向我指出包含使用 mmWave L SDK 5.4和 DCA_CLI 工具捕获的 ADC 数据格式的文档 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gayatri:

    您已经开始关于该主题的新 e2e 线程了。  我将关闭此 e2e 主题。   

    此致!

    自贡