主题中讨论的其他器件:AWR2944、、 AWR2243
1.在 AWR2944 EVM 中、需要更改 cfg 中的哪些参数、以便在 分辨率有/没有任何折衷的情况下将3D 中的距离曲线增加到150米? 请注意、用于测试的示例是 awr2944_mmw_demoTDM 和演示可视化工具。 连接了 CFG。
2.另外、需要考虑哪些开箱即用演示来使用超过100米的距离?
3. AWR2944EVM 中是否提供任何波束控制功能?如果可以、我们可以在哪里找到内置代码/演示以及如何启用该功能?
4. 2944封装是否提供任何 MATLAB 代码、就像 AWR2243级联雷达一样?
e2e.ti.com/.../AWR294X_5F00_profile_5F00_2024_5F00_03_5F00_11T09_5F00_38_5F00_19_5F00_597.cfg