This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:将范围增加到超过100米、并支持电路板。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, AWR2944EVM, AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1335807/awr2944evm-increasing-the-range-beyond-100-meters-and-support-required-for-the-board

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2944、、 AWR2243

1.在 AWR2944 EVM 中、需要更改 cfg 中的哪些参数、以便在 分辨率有/没有任何折衷的情况下将3D 中的距离曲线增加到150米?  请注意、用于测试的示例是 awr2944_mmw_demoTDM 和演示可视化工具。 连接了 CFG。

2.另外、需要考虑哪些开箱即用演示来使用超过100米的距离?

3. AWR2944EVM 中是否提供任何波束控制功能?如果可以、我们可以在哪里找到内置代码/演示以及如何启用该功能?

4. 2944封装是否提供任何 MATLAB 代码、就像 AWR2243级联雷达一样?

e2e.ti.com/.../AWR294X_5F00_profile_5F00_2024_5F00_03_5F00_11T09_5F00_38_5F00_19_5F00_597.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议阅读以下应用手册、以了解如何确定距离和距离分辨率。 从此处、您可以推导出自己的配置以最大程度地扩大覆盖范围。

    对 TI 雷达器件中的线性调频脉冲参数进行编程(修订版 A)

    是的、它支持远光。  我建议阅读 OOB 演示文档(必须先安装 SDK 才能访问这些链接)。 具体而言、您可以参考使用移相器的 DDM 处理链详细信息。

    C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_05_00_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_05_00_02/docs/mmwave_sdk_module_documentation.html

    C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_05_00_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_05_00_02/ti/datapath/dpc/objectdetection/objdethwaDDMA/docs/doxygen/html/index.html

    对于 AWR294x、我们只有一些基本的 MATLAB 脚本用于解析和读取 mmWave Studio 文件夹中的数据。

    C:\ti\mmwave_studio _03_01_01_00\mmWaveStudio\MatlabExamples

    此致、

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您提供链接。

    我们已经浏览了指定的文件1.  C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_05_00_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_05_00_02/docs/mmwave_sdk_module_documentation.html 但无法找到控制梁或改变相位的方法。 我们已经检查了软件包中的代码、但无法找到如何更改用于波束控制的代码。

    2.是否有适用于2944的 GUI 可用于配置波束转向/移相器、这与为1843提供的 Visualizer 工具类似。

    3.需要考虑哪些开箱即用演示可以在超过100米的距离内使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于超过100米的 OOB 演示、您需要根据提供的应用手册配置适当的线性调频脉冲配置、以更大限度地扩大覆盖范围。 您还需要意识到、您可以检测到的物体的距离将由物体的 RCS 和系统的功率/增益(EIRP)决定。

    对于其他问题、这些问题需要由我们的软件专家来解答。 我会通知他们该主题以提供帮助。

    此致、

    艾达里安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    已在演示和配置下方尝试:

    1. awr2944_mmw_demDDM.appimage

    2. profile_3d_3Azim_1ElevTx_DDMA_awr2944_highRange.cfg (由于需要的距离超过100米)

    在在线演示可视化工具 GUI 中、在加载 cfg (如上所述)后无法查看 X-Y 图。 仅能看到3D 图、 零图的距离剖面图、多普勒与距离间的关系图和 CPU 负载统计。

    还希望查看物体的高度/仰角(Y-Z 图)、如三维图中所示、 由于数据点发生变化而无法确定物体的高度、并且无法为常数物体提供实体常量点(在垂直 Z 轴中)。

    此外、在进行高端角雷达高端角雷达 参考设计(TI.com)时。 在3.1.2节中 、有一个引用包含 GUI 的汽车工具箱、但在文档提供的链接中找不到 GUI。 请提供 GUI 详细信息以便捕获文档第3.3节中所述的对象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meher:

    感谢您的耐心! 请在下面找到我的回答:

    • 在该配置中、我们使用 DDMA 调制方案。 您可以参阅 AWR2944演示的 mss_main.c 文件中每个线性调频脉冲移相器模块的用法。
    • 我们没有关于在此器件上执行波束形成的任何文档或说明。 但是、您可以自由地设计并使用每线性调频脉冲移相器模块实现光束控制算法和波形设计。
    • 对于本文中提及的演示、您可以参阅 TI 雷达工具箱中的高端角雷达软件示例。
    • 至于 visualizer、您引用的内容已被弃用。 您可以访问以下链接:

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    如何在由 DSS 处理之前直接从硬件提取原始数据/IQ 数据。 我认为 UART 中接收的开箱即用演示数据是经过处理的。

    此外、在尝试将高端角雷达示例项目导入 CCS 时遇到问题、下面附加了屏幕截图。 (请注意、我安装了完整的 MMWAVE_mcuplus_SDK_04_01_02并验证路径 C:\ti\mmwave_mcuplus_SDK_04_01_02\mcu_plus_SDK_awr294x_09_00_00_00_15)。 使用 CCS12.7版本。

    如果我们可以安排电话讨论此问题、请告知我们。

    此致

    梅赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meher:

    感谢您的耐心。  

    • 您可以使用演示中的 mmWave Studio 或 LVDS 流功能、通过 DCA1000 EVM 捕获 ADC 数据。
    • 如果您只查找单个线性调频脉冲的数据、也可以转储 ADC 缓冲器。
    •  您能否安装构建演示所需的正确版本的 SDK 工具? 您应该能够在应用的用户指南中找到相同内容。

    一个很好的要求是当有你需要支持的单独问题时、你创建新线程、这样我们就可以在最后更好地跟踪同样的问题。

    此致、

    考希克