This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在对 IWR6843AOPEVM 进行编程时遇到问题:
我已验证器件的 COM 端口是否为 COM4和 COM5:
根据 UniFlash 页面的说明、我应该使用 COM4进行板刷写。 我还确保 S3处于闪烁模式的打开(1)位置、然后重新启动电路板。
但是、每当我尝试刷写代码时、都会显示以下错误屏幕:
为了获得一些附加信息、我还尝试使用区域扫描仪 GUI 连接到器件、这一次我收到一个错误、COM5无法打开、但 COM4可以正常打开。
注意:对于此测试、开关被翻转回功能模式。 对于后续步骤、我们应该怎么做?
谢谢!
您好!
请给我们24小时回复。
此致、
佩德霍姆
你好。
闪存时、是否有其他使用 COM 端口的软件/程序? 如果连接到其他地方、则无法连接到端口并刷写器件。
此致、
桑托什
没有。 没有其他程序正在运行。 我已经尝试过几次、每次都得到相同的错误。
需要注意的是、我还具有 IWR6843ISK、并且刚刚验证我能够成功地将代码刷写到其中。
您是否还确保将 S1和 S2的所有开关都置于关闭位置(标记为 N/A 的开关除外)?
您的 UART/USB 连接可能存在问题、您可以尝试使用另一根电缆来查看它是否正常工作吗? 如果这样不起作用、您是否可以尝试在其他 AOP EVM 上刷写、因为看起来您已进行了正确的设置?
此致、
桑托什
我已经尝试了多根电缆、并且使用相同的设置成功刷写了 IWR6432AOP。
那么、这可能是该器件的问题。 您能否尝试在另一个 IWR6843AOP EVM 上刷写以查看您是否遇到了同样的问题?
此致、
桑托什
我目前还没有空载板、但我今天早些时候与一些 TI 代表举行了会议、他们同意发送更换板。 感谢您的帮助!