主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 IWR6843ISK、IWR6843AOP
我在对 IWR6843AOPEVM 进行编程时遇到问题:
我已验证器件的 COM 端口是否为 COM4和 COM5:

根据 UniFlash 页面的说明、我应该使用 COM4进行板刷写。 我还确保 S3处于闪烁模式的打开(1)位置、然后重新启动电路板。
但是、每当我尝试刷写代码时、都会显示以下错误屏幕:

为了获得一些附加信息、我还尝试使用区域扫描仪 GUI 连接到器件、这一次我收到一个错误、COM5无法打开、但 COM4可以正常打开。

注意:对于此测试、开关被翻转回功能模式。 对于后续步骤、我们应该怎么做?
谢谢!