This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:车辆高度剖析的评估板适用性

Guru**** 2553570 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1352041/iwr6843isk-evaluation-board-suitability-for-vehicle-height-profiling

器件型号:IWR6843ISK

尊敬的 TI 支持团队:

我们目前正在开发一种用于使用毫米波雷达技术测量车辆高度剖面的应用。 为此、我们采用了 IWR6843ISK 评估板、并利用了标准的"开箱即用"演示固件。

我们的设置是将传感器安装在离地面约4.0米的位置、朝下。 尽管如此,我们的试验还是有些令人失望。 生成的点云数据通常包括许多错误或不相关的点、有时它无法完全检测到高反射物体。

我们的测量范围为0到10米、视场理想涵盖120°和30°角度。 但是、我们特别关注仰角分辨率的精度、该精度应称为± 15°。

鉴于这些挑战、我们会寻求您的专业知识、以确认 IWR6843ISK 传感器是否符合我们的要求。 此外、如果深入了解此评估板上的天线配置是否能够以出色的分辨率准确跟踪移动车辆、我们将不胜感激。 从而实现小于10cm 的绝对误差(在3D 空间中)。

感谢您的帮助。 我们期待您的专家提供指导。

此致、

弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的提问。 请允许我们留出几天时间来回应

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    可以使用毫米波传感器进行高度测量。 我建议您最大限度地提升性能、应尝试使距离尺寸(与 PCB 表面垂直)尽可能与高度尺寸保持接近。 正如您所参考的、角分辨率和角度精度都 小于距离分辨率和距离精度。

    Unknown 说:
    鉴于这些难题、我们会寻求您的专业知识来确认 IWR6843ISK 传感器是否符合我们的要求。 此外、如果深入了解此评估板上的天线配置是否能够以出色的分辨率准确跟踪移动车辆、我们将不胜感激。 因此可以实现小于10 cm 的绝对误差(在3D 空间中)。

    我认为 IWR6843ISK 适用于此应用、但如果要平衡方位角和仰角精度、您还可以考虑 ODS 或 AOP 型号。  

    至于绝对误差-可以展示一下电路板相对于汽车的方向图片吗? 在这种情况下、车辆在行驶吗? 或者它们是停放在哪里?  

    此致!

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nathan

    感谢您的全面回答。
    我们将传感器朝下安装、因此范围尺寸应与地面以上的高度相同(在本例中为4m)。
    请查看随附的测量设置照片。

    我们还将考虑使用 ODS 电路板进行进一步测试、因为我们肯定需要高方位角和仰角分辨率。
    汽车在移动。 在第一个示例中、仅以步行速度显示。 但后来的目标是采集 帧速率最高为100Hz 的移动车辆。

    您将如何进行进一步的测量? 您的(TI)示例 中哪一个最适合我们的应用?


    感谢您发送编修。

    弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian。 我没有看到随附的任何图片。 请重试。

    此致!

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我可以再次发布它们。 请查看此处

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Florian

    我认为该设置应该能够准确地估算高度。 您必须自行验证准确性和精度、但我认为这是非常可行的。 您可以使用小障碍物检测 示例作为起点、或仅使用开箱即用示例。 我会使用快速帧速率、并对帧上的数据进行一些聚合、以获得最大估算值。

      对于雷达传感器、100Hz 可能是不可行的、但我认为2030Hz 是可行的。 这可以接受吗?

    此致!

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nathan

    感谢 tor 的澄清。 我们现在将切换到 ODS 天线配置、因为它似乎更适合我们的用途。
    帧速率(线性调频脉冲速率、处理时间和通信)的限制因素是什么?
    如果我们想实现高帧速率、您建议将重点放在什么?

    此致!
    弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    处理时间在很大程度上决定了可以达到的最大帧速率。

    此致!

    纳特