请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843AOP 主题中讨论的其他器件: AWR1843AOP、 DCA1000EVM
您好!
我目前正在尝试通过 mmWavestudio 2.1.0.0将 IWR6843AOP 与 DCA1000evm 一起使用。 按下 "SPI connect"按钮时收到以下错误消息:"MSS 加电异步事件未被接收到!"。 我已经在 AWR1843AOP 和 mmWave Studio 2.1.1.0上试用过这张数据采集卡、它已正常运行。 我已经将这些图像与我的设置、雷达 API 和输出一起附加到该主题中。 让我知道我可以尝试怎样解决这个问题。 感谢你的帮助。

谢谢!
埃里克