This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:将 IWR6843AOP 与 DCA1000 EVM 配合使用时不会连接未接收到 MSS 加电异步事件

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, AWR1843AOP, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1355223/iwr6843aop-using-the-iwr6843aop-with-the-dca1000-evm-will-not-connect-mss-power-up-async-event-was-not-recieved

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件: AWR1843AOPDCA1000EVM

您好!

我目前正在尝试通过 mmWavestudio 2.1.0.0将 IWR6843AOP 与 DCA1000evm 一起使用。  按下 "SPI connect"按钮时收到以下错误消息:"MSS 加电异步事件未被接收到!"。 我已经在 AWR1843AOP 和 mmWave Studio 2.1.1.0上试用过这张数据采集卡、它已正常运行。 我已经将这些图像与我的设置、雷达 API 和输出一起附加到该主题中。 让我知道我可以尝试怎样解决这个问题。 感谢你的帮助。

谢谢!

埃里克