This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:电容式感应和集成 MCU?

Guru**** 1472385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1354010/fdc1004-capacitive-sensing-and-mcu-integrated

器件型号:FDC1004

大家好。

我正在寻找一种电容式感应芯片、它能够在尝试打开或关闭车门时检测到是否有手。  
 
理想情况下、由于我们的可用空间相当有限、因此我们希望找到一种将电容式感应芯片和微控制器集成在同一封装内的解决方案。  
 
重要的是要记住、整个项目中将使用的零件数量约为600万个。 因此,请提供任何有关定价和供应情况的信息。  

作为 pn、我只提交了一个随机的


谢谢。

安东尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio:  

    FDC 产品线是我们的专用电容感应器件。 它们显然能够检测手的存在、但需要 MCU 来配置器件并通过 I2C 读取测量值。 要获得 MCU 与电容式传感器组合解决方案、我建议查看 MSP 产品系列中的 CapTIvate 产品系列。 有关这些器件的更多具体信息、最好 使用其中一个器件型号在微控制器论坛上创建一个新话题。  

    此致、  

    贾斯汀·比格尔