请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC1004 大家好。
我正在寻找一种电容式感应芯片、它能够在尝试打开或关闭车门时检测到是否有手。
理想情况下、由于我们的可用空间相当有限、因此我们希望找到一种将电容式感应芯片和微控制器集成在同一封装内的解决方案。
重要的是要记住、整个项目中将使用的零件数量约为600万个。 因此,请提供任何有关定价和供应情况的信息。
作为 pn、我只提交了一个随机的
谢谢。
安东尼奥