主题中讨论的其他器件:AWR2944、、 IWRL6432
您好!
我们正在使用 MRR 演示项目、在本例中、传感器安装在汽车上、距离地面1米高。 一辆汽车以每小时三十到四十公里的速度行驶、道路上没有物体、但传感器检测到八到十米之外的物体。 什么是错误感应问题、如何解决? 请适当答复我的要求。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您需要使用 RANSAC 算法滤除道路上的反射
请参阅以下 TI 设计指南中的第2.4.9节
https://www.ti.com/lit/ug/tiduf01/tiduf01.pdf
该算法已经在雷达工具箱中提供的适用于 AWR2944平台的高端角雷达演示中实现
Source\ti\examples\adas\high_end_corne_radar
谢谢!
塞萨尔
您好!
我收到 一些 警告消息:如何解决 警告、在 警告 消息下方
"../dss_MRR_linker.cmd"、第90行:警告#10068-D:没有匹配的段
"../dss_MRR_linker.cmd"、第92行:警告#10068-D:没有匹配的段
"../dss_MRR_linker.cmd"、第109行:警告#10068-D:没有匹配的段
警告#10370-D:可能的代码大小或性能降级。 段".text:SOC_init:libsoc_xwr18xx.a674 "调用 RTS 例程、但 RTS 超出了0x20002df0处调用点的范围、或位于不同的段中。 若要优化代码大小、请1)将 RTS 放置在靠近调用点的位置、或2)将 RTS 放置在同一个段中、或3)使用--disable_push_pop 编译。
警告#10370-D:可能的代码大小或性能降级。 段".text:SOC_init:libsoc_xwr18xx.a674 "调用了 RTS 例程、但 RTS 超出了0x20002cc0调用点的范围、或位于不同的段中。 若要优化代码大小、请1)将 RTS 放置在靠近调用点的位置、或2)将 RTS 放置在同一个段中、或3)使用--disable_push_pop 编译。
描述资源路径位置类型
#10068-D 没有匹配的段 dss_MRR_linker.cmd /MRR_18xx_dss 行90 C/C++问题
#10068-D 没有匹配的段 dss_MRR_linker.cmd /MRR_18xx_dss 第92行 C/C++问题
#10068-D 不匹配段 dss_MRR_linker.cmd /MRR_18xx_dss 行109 C/C++问题