您好,
1.我在 TRM 存储器映射部分中找到以下信息。

1.在毫米波演示中、 使用的是 APP_HWA RAM 0x60000000~0x6007FFFF (512K)。 并且没有找到用于配置 HWA PD_MEM_SHARE_REG 的代码。 默认情况下、表2-2中的器件是否处于"使用3 "状态?
2. 在 TRM 中,我还在下面找到了 app_cpu_shared_ram 信息。 但在我们的演示中、 未使用地址范围0x00480000~0x004BFFFF (256k)。 如果 用户将 HAVE_PD_MEM_SHARE_REG 重新配置为使用1、 那么用户可以使用地址范围0x00480000~0x004BFFFF (APP_CPU_SHARED_RAM)、对吗?

3. M4F 访问 APP_CPU_SHARED_RAM 中的存储器比访问 APP_HWA RAM 中的存储器更快、对吗?
谢谢。
克里斯
在演示中、 使用的是 APP_HWA RAM 0x60000000~0x6007FFFF (512K)。
我认为 APP_CPU_SHARED_RAM 和 APP_HWA _RAM 之间应该会存在一些硬件重叠。 M4F 对这两个不同的地址范围有任何存储器访问速度差异吗?
2.