This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:关于存储器映射的问题

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1347916/awrl6432-question-about-memory-map

器件型号:AWRL6432

您好,

1.我在 TRM 存储器映射部分中找到以下信息。  

1.在毫米波演示中、  使用的是 APP_HWA RAM 0x60000000~0x6007FFFF (512K)。  并且没有找到用于配置  HWA PD_MEM_SHARE_REG 的代码。 默认情况下、表2-2中的器件是否处于"使用3 "状态?

2. 在 TRM 中,我还在下面找到了 app_cpu_shared_ram 信息。 但在我们的演示中、   未使用地址范围0x00480000~0x004BFFFF (256k)。 如果 用户将  HAVE_PD_MEM_SHARE_REG 重新配置为使用1、 那么用户可以使用地址范围0x00480000~0x004BFFFF (APP_CPU_SHARED_RAM)、对吗?

3. M4F 访问  APP_CPU_SHARED_RAM 中的存储器比访问 APP_HWA RAM 中的存储器更快、对吗?

谢谢。

克里斯

在演示中、 使用的是 APP_HWA RAM 0x60000000~0x6007FFFF (512K)。

我认为  APP_CPU_SHARED_RAM 和 APP_HWA _RAM 之间应该会存在一些硬件重叠。 M4F 对这两个不同的地址范围有任何存储器访问速度差异吗?

2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    是的、这是演示的默认存储器配置。

    2.可以,如果配置使用1,则 用户可以使用地址范围 0x00480000~0x004BFFFF

    3.是的,从 APPSS 访问 HWA 存储器时会发生延迟。

    您可以在 SDK 5.4的"共享存储器使用"示例中找到更多详细信息。 您可以在下面找到相关文档。

    文件:///C/C:/ti/MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01/docs/api_guide_xwrL64xx/SHARED_MEMORY.html

    谢谢。

    克林顿