This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:antGeometryCfg 问题

Guru**** 2557740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1344457/awrl6432-antgeometrycfg-question

器件型号:AWRL6432

您好、团队成员:

我的一个客户想要询问如何设置 antGeometryCfg。 我可以就以下问题向您寻求帮助吗?

  • 客户希望仅在同一行(无方位角)中使用相同距离的1TX 和3RX。 他们是否仍需要为该非虚拟天线用例设置 antGeometryCfg? 我想他们需要输入。
  • 如果即使在情况下也必须设置 antGeometryCfg,则低于正确的设置吗?

antGeometryCfg    0 0 0 0   1 0   2   0   0 0 0 0   0  距离0   

              ANT1 ANT2 ANT3    ....   .    .   distX   distZ

              行   "

               列   "

此致、

维克多帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    谢谢发帖。 我们会在第二天左右跟进。

    再次感谢、

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    是的、上述配置正确、但请确保距离正确。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢蒂姆:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有问题 Victor、如果您有其他问题、请告诉我们。

    时间