请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWRL6432 您好、团队成员:
我的一个客户想要询问如何设置 antGeometryCfg。 我可以就以下问题向您寻求帮助吗?
- 客户希望仅在同一行(无方位角)中使用相同距离的1TX 和3RX。 他们是否仍需要为该非虚拟天线用例设置 antGeometryCfg? 我想他们需要输入。
- 如果即使在情况下也必须设置 antGeometryCfg,则低于正确的设置吗?
antGeometryCfg 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 距离0
ANT1 ANT2 ANT3 .... . . distX distZ
行 "
列 "
此致、
维克多帕克