请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6243 主题中讨论的其他器件:AWR1243、
您好!
过去、我们使用德州仪器的雷达芯片 AWR1243开发了一个雷达模块。 该固件基于"毫米波雷达接口控制文档"、可以在线找到该芯片的相关内容。
现在、我们将使用雷达芯片 IWR6243开发新的雷达模块。 奇怪、这款芯片是否有单独的"毫米波雷达接口控制文档"。 如果是这种情况、我们在哪里可以找到此文档? 如果没有、那么 我们用于 AWR1243的文档在多大程度上也可用于 IWR6243?"
感谢 您的支持。
托比亚斯