This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6243:毫米波雷达接口控制文档

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, IWR6243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1343250/iwr6243-mmwave-radar-interface-control-document

器件型号:IWR6243
主题中讨论的其他器件:AWR1243

您好!

过去、我们使用德州仪器的雷达芯片 AWR1243开发了一个雷达模块。 该固件基于"毫米波雷达接口控制文档"、可以在线找到该芯片的相关内容。

现在、我们将使用雷达芯片 IWR6243开发新的雷达模块。 奇怪、这款芯片是否有单独的"毫米波雷达接口控制文档"。 如果是这种情况、我们在哪里可以找到此文档? 如果没有、那么 我们用于 AWR1243的文档在多大程度上也可用于 IWR6243?"

感谢 您的支持。

托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    很抱歉响应出现延迟。  让我看看这一点,我会在24小时内作出回应。

    此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    感谢您的答复。 我期待您的回答。

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tobias。

    我将通过电子邮件与您联系。

    此致、

    桑托什