This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:通过 CLI 工具 API 修改 DCA1000 IP 地址

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1341715/dca1000evm-through-cli-tool-api-to-modifiy-dca1000-ip-address

器件型号:DCA1000EVM

您好、

   现在、我使用 mmWave Studio 3.1.1.0 CLI 工具编辑 DCA1000 EEPROM 或 Config 来捕获数据。

1.我使用 eeprom 命令执行该操作,返回如图1所示;

2.TRIGGER DCA1000至捕获数据、IP 地址如图2所示;

修改的 IP 地址失败。  

json 如下所示:

{
"DCA1000Config":{
"dataLoggingMode":"raw"、
"数据传输模式":"LVDSCapture"、
"dataCaptureMode":"ethernetStream"、
"lvdsMode":2、
"dataFormatMode":3、
"packetDelay_us":15、
"ethernetConfig":{
"DCA1000IPAddress":192.168.33.180"、
"DCA1000ConfigPort":4096、
"DCA1000DataPort":4098
}、
"ethernetConfigUpdate":{
"systemIPAddress":"192.168.33.30"、
"DCA1000IPAddress":"192.168.33.111"、
"DCA1000MACAddress":"12.34.56.78.90.12"、
"DCA1000ConfigPort":4096、
"DCA1000DataPort":4098
}、
"CaptureConfig":{
"fileBasePath":"c:\\ti\\mmwave_studio _03_01_01_00\\mmWaveStudio\\ADC Data_Save "、
"filePrefix ":"adc_data_in"、
"maxRecFileSize_MB":1024、
"SequenceNumberEnable":1、
"CaptureStopMode":"无限"、
"bytesToCapture":131072、
"durationToCapture_ms":4000、
"FramesToCapture":40
}、
"dataFormatConfig":{
"MSBToggle":0、
"laneFmtMap":0、
"重新订购使能":0、
"dataPortConfig":[
{
"portIdx":0、
"数据类型":"真实"
}、
{
"portIdx":1、
"数据类型":"真实"
}、
{
"portIdx":2、
"数据类型":"真实"
}、
{
"portIdx":3、
"数据类型":"真实"
}、
{
"portIdx":4、
"数据类型":"真实"

]


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您联系 E2E。

    尝试在"ethernetConfig">"DCA1000IPAddress"中以及"ethernetConfigUpdate">"DCA1000IPAddress"中更改 IP 地址。

    1. mmWave_studio Software_DeveloperGuide.pdf

    2. mmWave_studio Software_UserGuide.pdf

    您可能会发现这些文档可能有用。

    谢谢。
    阿尼尔班

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Anirban、您好!

      我曾尝试 在"ethernetConfig">"DCA1000IPAddress"中更改 IP 地址、但返回超时和电路板 断开连接。 它必须是"192.168.33.180"。请给我们一个可行的计划。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GAO、

    您能解释一下为什么要更改 DCA1000器件的 IP 地址吗?

    谢谢。
    阿尼尔班

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Anirban、您好!

       我想用一台计算机同时捕获两个雷达的 ADC 数据、因此必须更改 DCA1000的 IP 地址。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GAO、

    我们不鼓励做这种实验。 如果您需要来自两种不同设置的 ADC 数据、请使用两台不同的 PC、或一次使用一台 PC。

    谢谢。
    阿尼尔班