请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR6843AOPEVM 主题中讨论的其他器件:AWRL6432、 AWR6843AOP
尊敬的先生:
我们发现、AWRL6432 EVM 使用一个 UART 来连接 PC 端以进行 GUI (MathLab)演示。
为了节省 PCB 板的空间、 我们想知道 AWR6843AOP EVM 是否还使用 一个 UART 来连接 PC 端以进行 GUI (MathLab)演示。
(即将增强型 COM 端口和标准 COM 端口组合为一个 COM 端口)?
"怎么会这样? 感谢你的帮助。
此致、
TC。 周