This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOPEVM:我是否可以按照下面的方式使用一个 UART 来连接 PC (即将增强型 COM 端口和标准 COM 端口组合成一个 COM 端口)?

Guru**** 2133110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432, AWR6843AOP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1339352/awr6843aopevm-may-i-follow-use-one-uart-to-connect-with-pc-i-e-combine-enhanced-com-port-and-standard-com-port-as-one-com-port

器件型号:AWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:AWRL6432AWR6843AOP

尊敬的先生:

我们发现、AWRL6432 EVM 使用一个 UART 来连接 PC 端以进行 GUI (MathLab)演示。

为了节省 PCB 板的空间、 我们想知道 AWR6843AOP EVM 是否还使用 一个 UART 来连接 PC 端以进行 GUI (MathLab)演示。

 (即将增强型 COM 端口和标准 COM 端口组合为一个 COM 端口)?

"怎么会这样? 感谢你的帮助。

 

此致、

TC。 周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我确认这些信息并与您联系。  

    谢谢。

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我认为 AWR6843AOP 也使用一个 UART 连接到 PC。 该步骤应在 EVM 的 OOB 演示中执行。

    谢谢。

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    非常感谢您的反馈。

    此致

    TC。 周