This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:具有 DCA1000EVM 的 IWR6843AOP

Guru**** 1957125 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR6843AOP, MMWAVEICBOOST, IWR6843AOPEVM, IWR6843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1323592/iwr6843aopevm-iwr6843aop-with-dca1000evm

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVMIWR6843AOPMMWAVEICBOOST、、 IWR6843

我刚刚购买了 IWR6843AOP 和 DCA1000EVM。  我最初希望从原始数据收集开始。   两个板已正确连接。  首先、我的 PC 没有以太网端口、因此我使用的是以太网转 USB 适配器。  我认为它在工作。  我已经加载了 mmWave_studio、并已连接 DCA1000上的以太网和 USB J1。  我的一个 USB 驱动程序似乎正确 、在 COM 端口和 USB 上看到了四(4)个 AR-Dev-PACK-EVM 实例。   但是、未显示称为 XDS-110类应用/用户 UART 的 USB 和 XDS-110类辅助数据端口(仅限 USB 复合器件)。  驱动器在哪里?   此外、 在运行 MMWAVE_STUDIO 时、找不到 BSS 和 MSS 包。   在 MMWAVE_STUDIO 连接窗口中、我可以从何处下载6843的软件包?  请告知。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看 TI 开发者区域中雷达工具箱中的《DCA1000用户指南》

    对于不带 MMWAVEICBOOST 的 IWR6843AOP、您将看到 Silicon Labs 驱动程序、而不是 XDS110、但两者的驱动程序安装相同、mmWaveStudio 附带的 FTDI 驱动程序。 BSS 和 MSS (radarss 和 masterss)固件位于 mmWaveStudio 安装程序中、也位于固件文件夹中。

    此致、

    佩德霍姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!   我找到了固件。  当我加载 mmWaveStudio 时、我会加载一些驱动程序、但可能不是所有驱动程序。  我看到显示了四(4)个 AR-DevPack-EVM、但在"Ports (COM 和 LPT)"下并没有显示出它们应有的值。  因此、当尝试运行 mmWaveStudio 时、我立即收到通信错误:  "[RadarAPI]:错误:连接失败:Calling_Connect returned 3"。  有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不幸的是,返回的 Calling_Connect C2是一个相对常见和模糊的错误,可能是由几个不同的事情引起的。 这可能是由于低性能以太网电缆或不是5V 3A 的电源所致。 您可以尝试查看这些内容并查看调试手册吗?

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/radar_toolbox_1_30_00_05/docs/hardware_guides/dca1000_debugging_handbook.pdf

    您也可以在论坛中搜索"Retured Calling_Connect 303"、因为此错误包含许多主题。

    此致、

    佩德霍姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电脑没有以太网连接。  我在那里有一个以太网转 USB 适配器。  连接到正确的 IP 地址。  电源正常。  我认为问题在于不存在额外的 COM 端口(XDS110、在我的案例中为 Silicon Labs)。  我只有一个 IWR6843AOPEVM 和 DCA1000EVM 连接在一起。  以太网和 USB (雷达)均来自 DCA1000EVM。  

    请建议:

    拉里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!

    您是否已将 AOP 连接到右侧端以及如下图所示。

    此致、

    佩德霍姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrhom:

    我已经向 Larry 确认、他确实尝试连接了图像左右两侧的 USB 电缆、并且他在 Windows 设备管理器中看不到 XDS110。

    谢谢。
    达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要将其插入传感器一侧、如图所示。 您可以尝试安装带有最新 XDS 驱动程序的 Code Composer Studio、以确保正确安装这些驱动程序。

    此致、

    佩德霍姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我具有如图所示的设置。  当我尝试使用一台 Windows 10旧版笔记本电脑时、确实安装了一些东西、并显示为 Silicon Labs 端口。  然而,这台 PC 是非常旧的,我希望它能在我的现代 PC 上与 Windows 11工作。  在这种情况下、端口显示时未安装驱动程序。  我确实重新安装了 CCS 并进行了重新启动、没有任何变化。  现在有什么想法吗?   

    此致、

    拉里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或许、如果我们可以下载 IWR6843板上的 Silicon Labs 部分的驱动程序、就可以使用。  我不知道该 USB 转 UART 器件的器件型号、我想它是由 Silicon Labs 开发的。  我们能去吗?   

    此致、

    拉里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉耽误你的时间。 Pedrhom 目前不在办公室。 感谢您的耐心。  

    此外、您还可以在此处找到硅实验室驱动程序: https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads 

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Silicon Labs 驱动程序安装是否解决了此问题? 如果不是、那么当前状态是什么?

    此致、

    佩德霍姆

x 出现错误。请重试或与管理员联系。