This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我刚刚购买了 IWR6843AOP 和 DCA1000EVM。 我最初希望从原始数据收集开始。 两个板已正确连接。 首先、我的 PC 没有以太网端口、因此我使用的是以太网转 USB 适配器。 我认为它在工作。 我已经加载了 mmWave_studio、并已连接 DCA1000上的以太网和 USB J1。 我的一个 USB 驱动程序似乎正确 、在 COM 端口和 USB 上看到了四(4)个 AR-Dev-PACK-EVM 实例。 但是、未显示称为 XDS-110类应用/用户 UART 的 USB 和 XDS-110类辅助数据端口(仅限 USB 复合器件)。 驱动器在哪里? 此外、 在运行 MMWAVE_STUDIO 时、找不到 BSS 和 MSS 包。 在 MMWAVE_STUDIO 连接窗口中、我可以从何处下载6843的软件包? 请告知。 谢谢!
您好!
请查看 TI 开发者区域中雷达工具箱中的《DCA1000用户指南》。
对于不带 MMWAVEICBOOST 的 IWR6843AOP、您将看到 Silicon Labs 驱动程序、而不是 XDS110、但两者的驱动程序安装相同、mmWaveStudio 附带的 FTDI 驱动程序。 BSS 和 MSS (radarss 和 masterss)固件位于 mmWaveStudio 安装程序中、也位于固件文件夹中。
此致、
佩德霍姆
谢谢! 我找到了固件。 当我加载 mmWaveStudio 时、我会加载一些驱动程序、但可能不是所有驱动程序。 我看到显示了四(4)个 AR-DevPack-EVM、但在"Ports (COM 和 LPT)"下并没有显示出它们应有的值。 因此、当尝试运行 mmWaveStudio 时、我立即收到通信错误: "[RadarAPI]:错误:连接失败:Calling_Connect returned 3"。 有什么想法?
您好!
不幸的是,返回的 Calling_Connect C2是一个相对常见和模糊的错误,可能是由几个不同的事情引起的。 这可能是由于低性能以太网电缆或不是5V 3A 的电源所致。 您可以尝试查看这些内容并查看调试手册吗?
您也可以在论坛中搜索"Retured Calling_Connect 303"、因为此错误包含许多主题。
此致、
佩德霍姆
尊敬的 Pedrhom:
我已经向 Larry 确认、他确实尝试连接了图像左右两侧的 USB 电缆、并且他在 Windows 设备管理器中看不到 XDS110。
谢谢。
达伦
您好!
需要将其插入传感器一侧、如图所示。 您可以尝试安装带有最新 XDS 驱动程序的 Code Composer Studio、以确保正确安装这些驱动程序。
此致、
佩德霍姆
您好!
我具有如图所示的设置。 当我尝试使用一台 Windows 10旧版笔记本电脑时、确实安装了一些东西、并显示为 Silicon Labs 端口。 然而,这台 PC 是非常旧的,我希望它能在我的现代 PC 上与 Windows 11工作。 在这种情况下、端口显示时未安装驱动程序。 我确实重新安装了 CCS 并进行了重新启动、没有任何变化。 现在有什么想法吗?
此致、
拉里
或许、如果我们可以下载 IWR6843板上的 Silicon Labs 部分的驱动程序、就可以使用。 我不知道该 USB 转 UART 器件的器件型号、我想它是由 Silicon Labs 开发的。 我们能去吗?
此致、
拉里
您好!
很抱歉耽误你的时间。 Pedrhom 目前不在办公室。 感谢您的耐心。
此外、您还可以在此处找到硅实验室驱动程序: https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads
此致、
约什
您好!
Silicon Labs 驱动程序安装是否解决了此问题? 如果不是、那么当前状态是什么?
此致、
佩德霍姆