This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1108:使用 TMCS1108进行设计

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1108, TMCS1123, TLV840-Q1, TPS3808E-Q1, AMC23C14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1331281/tmcs1108-designing-with-tmcs1108

器件型号:TMCS1108
主题中讨论的其他器件: TMCS1123TLV840-Q1TPS3808E-Q1AMC23C14

团队、您好!
我们计划在其中一款产品中使用电流传感器 TMCS1108来测量流入电机的直流电流。
流向电机的最大电流仅为4A。
IC 的输出(Vout)将通过 ADC 提供给 MCU。
如果发生短路事件/或电机卡住、我们需要立即关闭电源。
如果我们使用 MCU 关闭电源、需要花费更多的时间、那时电机可能会损坏。
因此我们计划在器件 TMCS1108的输出端使用比较器、如果输出端的电压(对应于短路电流)高于在比较器的另一端设置的电压、 比较器将关闭 MOSFET、从而停止电流。
与门将连接在比较器和 MOSFET 驱动器的输出端、与门的其中一个输入将由 MCU 控制、因为我们还需要 MCU 来控制电机。
有人能评论一下这个架构吗?

此外、在短路事件期间、比较器将关闭 MOSFET 驱动器、从而停止电流流动。
当电流停止时、比较器输出将变为高电平并重复该循环。
是否有任何解决方案可以解决此问题?
我希望可以使用具有警报引脚输出的霍尔式电流传感器、而不是使用比较器。
但上述问题仍然存在。
请更正我的错误。

此外、如果高于额定电流的电流流过器件、将会发生什么情况。 由于这是霍尔传感器、这是否会损坏器件?

正在寻找您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。  

    除非您想使用隔离式比较器、否则信号链的速度取决于 TMCS1108。 输出受250kHz 的 TMCS1108输入采样率限制。  

    您将看到下面的电流过载响应时间和传播延迟、这对于您的短路电流检测非常重要。 您将看到总延迟为~7us、 包括从电流过载条件中恢复。   

    如果您超过最大连续输入电流、我们不能保证器件在此期间的性能。 请确保结温处于绝对最大额定值表范围内、以确保器件不会损坏。

    因此、如果我推荐一款器件、应该选择 TMCS1123B5A。 这将为您提供 OC 输出引脚、您可以使用 VOC 输入引脚进行设置。  

    这是最干净的实现方式。

    我还需要知道您的最小测量电流是多少以及您的可用电源电压、以确保我提出的解决方案能够满足您的需求。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!
    感谢您的答复。


    根据上图、OC 引脚仅在过流事件消除后恢复。
    请更正我的错误。
    假设此 OC 引脚用于控制 MOSFET 栅极、并且 MOSFET 在过流事件时关断、则 OC 再次变为高电平并重复此周期。
    请更正我的错误。
    我想在检测到过流事件后需要某种程度的延迟。

    正在寻找您的回复。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、只有在过流条件消失后、OC 引脚才会恢复。 该低电平有效的开漏输出将在大约300ns 后恢复。  

    我一定要注意所需的恢复时间。  

    明白了吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!
    感谢您的答复。

    请您澄清一下我的疑问吗?
    1)。 过流情况消除后、OC 引脚将在300nS 后恢复。 请更正我的错误。
    2)。 如果我们计划使用 OC 引脚来启用或禁用流过器件的电流(通过比较器控制 MOSFET 的栅极、并通过 MCU 的控制信号进行与操作)、则在过流事件期间、 OC 引脚会变为低电平、这会关闭 MOSFET、从而停止电流流过器件、器件的 OC 引脚将再次变为高电平并重复此周期。
    我认为 OC 引脚拉至 GND 及其恢复后应该会有一些延迟。 这个时间应该足以让 MCU 采取必要的措施。 否则 MOSFET 将继续导通和关断。 请更正我的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我想在此补充一点澄清。 我要指出该 OC 引脚传播延迟的变化。 此输出的最大传播延迟(OC)为从高到低的250ns。

    电流过载恢复 时间指定了输出放大器的恢复时间。

    只有当您使放大器的输出饱和时、这个恢复时间才会起作用。  

    我将在300ns 的电流过载条件下为您提供输出放大器的恢复时间。

    就电路而言、我们提供了比较器指导手册和资源来帮助您构建 FET 开关电路。  

    https://www.ti.com/lit/ab/snoaa20/snoaa20.pdf 

    我的唯一问题是、您是否正在尝试清理 OC 信号? 或者、您是否在其中一个比较器输入端具有可变基准?

    我问、因为来自 TMCS1123的 OC 输出信号也将是数字输出。 您还可以使用 TMCS1123的数字输出来控制栅极驱动器。  

    因此、为了澄清一点、您可以实现上述内容、不过、我认为您可以简化 FET 控制。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!
    感谢您的答复。

    我之所以提问,是因为来自 TMCS1123的 OC 输出信号也将是数字输出。 您还可以使用 TMCS1123的数字输出来控制栅极驱动器。  [/报价]

    如果我仅使用 TMCS1123的 OC 引脚、MCU 将无法控制流向负载的电流。
    这就是我们使用与门 IC 的原因。
    仅当两个输入条件(来自 MCU 的信号和不满足过流条件)都满足时、MOSFET 才会导通。
    没错、由于 OC 引脚是数字引脚、我们不需要使用比较器。
    IC TMCS1108没有 OC 引脚。 这就是我们使用比较器的原因。
    在过流事件期间、OC 引脚会变为低电平、即使 MCU 控制引脚为高电平也会关闭 MOSFET、从而导致没有电流流过霍尔传感器和负载。
    MCU 控制引脚可以仍然为高电平、因为 MCU 要执行许多其他任务。
    当没有电流流过 TMCS1123器件时、器件会认为过流情况已消除、OC 引脚将再次变为高电平、因此 MOSFET 开始导通、如果过流情况仍然存在、 器件将再次使 OC 引脚无效、并重复此周期。
    过流条件消除和 OC 引脚从低电平到高电平之间的唯一延迟是300nS。
    MCU 不能在如此短的时间内运行。
    是否有任何电路或解决方案可以解决这一问题?
    例如在 OC 引脚和比较器之间添加一些延迟、并且仅在 OC 引脚发生从低电平到高电平的事件期间产生影响。
    您能评论一下吗?

    一些稳压器具有一种称为断续模式的功能、在该模式下、器件将检查过流情况是否被消除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您完全正确的与门。 我会使用您之前提到的 MCU 信号来实现这一点、以便为您提供在 TMCS1123设计中控制 FET 的额外方法。  

    就向上而言、它可以检测到的最小脉冲宽度是多少? 您可以通过向过流信号路径添加比较器或 对输出进行低通滤波来向过流信号路径添加额外的延迟。  

    减缓 TMCS1123 OC 信号的另一种方法是增大 OC 引脚上的上拉电阻器的大小、因为它是一个开漏输出。

    过流条件消除与 OC 引脚低电平至高电平之间的唯一延迟是300nS

    通过增加 TMCS1123 OC 引脚上的上拉电阻器的大小、可以减慢 OC 引脚上的低电平到高电平转换速度。 这是您可以使用的选项吗?

    在过流事件期间、OC 引脚变为低电平、即使 MCU 控制引脚为高电平、MOSFET 也会关闭、从而没有电流流过霍尔传感器和负载。
    MCU 控制引脚可以仍然为高电平、因为 MCU 要执行许多其他任务。
    当没有电流流过 TMCS1123器件时、器件会认为过流情况已消除、OC 引脚将再次变为高电平、因此 MOSFET 开始导通、如果过流情况仍然存在、 器件将再次使 OC 引脚无效、并重复此周期。
    过流条件移除和 OC 引脚低电平到高电平之间的唯一延迟是300nS。[/报价]

    以上都是正确的。  

    希望以上内容对您有所帮助。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!
    感谢您的答复。

    通过增大 TMCS1123 OC 引脚上的上拉电阻器的大小、您将减慢 OC 引脚上的低电平到高电平转换。 这是您可用的选项吗?

    是的、您回答正确。 通过增加 RC 组合中的 R、我们可以增加时间延迟以实现比较器的 VIH。
    我还可以使用其他任何解决方案吗?
    比如使用一些电源监控器、如 TLV840-Q1。
    我们可以将延迟(低到高)编程为高达6.2秒。
    您能对此发表评论吗?

    正在查找您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有看到过流电路在几秒钟内作出响应。 6秒过流状态是否会损坏系统的其余部分?

    您是不是想快速回复、还是我遗漏了什么?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!
    感谢您的答复。
    以下是监控器 IC TPS3808E-Q1的电路。


    电流监控器 IC 的输出可被连接至 SENSE 引脚。


    下面是监控器 IC TPS3808E-Q1的时序图、

    从时序图中可以清楚地看到、当 SENSE 引脚上的电压低于0.4V Vref 时、RESET 引脚将 立即取消置位(50us 后)。  RESET 引脚仅在经过电容器 CT 编程的一些延迟后变为高电平。
    复位引脚将连接到与门的输入。
    因此、我希望电路在检测到过流事件时能够快速工作。
    您是否认为50uS 延迟可以损坏器件的其余部分?

    正在寻找您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为您提出设计方案的最有效方法是安排会议。 请联系您当地的 FAE、让他们安排一次会议、以便我们详细讨论这个可能的设计。 我希望尽快为您提供所需的解决方案。

    如果这对您有效、请在此回复中单击"这已经解决了我的问题"、以便关闭该主题帖。

    我会在方便的时候让自己有空。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我想确保您已经获得了您需要的支持。 您是否能够联系 FAE? 如果没有、我们可以继续讨论我的一些建议。  

    请保持发布。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!
    感谢您的答复。
    我们决定使用应用手册 窗口比较器参考设计(TI.com)中提到的窗口比较器
    因为电流可以双向流动。
    过流将设置为+/-150A。
    在过流情况下、比较器将关闭 MOSFET、并且我们将添加延迟以在 OC 事件后开启 MOSFET。
    我们可以使用 IC AMC23C14、因为它在 TMCS1108的输出端具有隔离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息。 现在我将关闭该主题、但请重新打开该主题或创建新主题、以获得您在 TMCS1108或 TMCS 系列器件上所需的任何支持。  

    此致、