Other Parts Discussed in Thread: TMCS1108, TMCS1123, TLV840-Q1, TPS3808E-Q1, AMC23C14
主题中讨论的其他器件: TMCS1123、 TLV840-Q1、 TPS3808E-Q1、 AMC23C14
团队、您好!
我们计划在其中一款产品中使用电流传感器 TMCS1108来测量流入电机的直流电流。
流向电机的最大电流仅为4A。
IC 的输出(Vout)将通过 ADC 提供给 MCU。
如果发生短路事件/或电机卡住、我们需要立即关闭电源。
如果我们使用 MCU 关闭电源、需要花费更多的时间、那时电机可能会损坏。
因此我们计划在器件 TMCS1108的输出端使用比较器、如果输出端的电压(对应于短路电流)高于在比较器的另一端设置的电压、 比较器将关闭 MOSFET、从而停止电流。
与门将连接在比较器和 MOSFET 驱动器的输出端、与门的其中一个输入将由 MCU 控制、因为我们还需要 MCU 来控制电机。
有人能评论一下这个架构吗?
此外、在短路事件期间、比较器将关闭 MOSFET 驱动器、从而停止电流流动。
当电流停止时、比较器输出将变为高电平并重复该循环。
是否有任何解决方案可以解决此问题?
我希望可以使用具有警报引脚输出的霍尔式电流传感器、而不是使用比较器。
但上述问题仍然存在。
请更正我的错误。
此外、如果高于额定电流的电流流过器件、将会发生什么情况。 由于这是霍尔传感器、这是否会损坏器件?
正在寻找您的回复。