主题中讨论的其他器件:SysConfig、 INA228
您好!
客户可以在 MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01\tools\visualer\visualizer.exe 中查看平均功耗。

请建议可视化工具如何获取该平均功耗数据? 您可以分享详细的计算公式吗?
我知道它是基于 INA 提供的最新信息、我想知道更多详细信息。
谢谢。
克里斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户可以在 MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01\tools\visualer\visualizer.exe 中查看平均功耗。

请建议可视化工具如何获取该平均功耗数据? 您可以分享详细的计算公式吗?
我知道它是基于 INA 提供的最新信息、我想知道更多详细信息。
谢谢。
克里斯
嘿、Chris、
平均功率的计算方法是将所有有源轨平均功率相加。 对于给定的电压轨、通过将 INA 中的电流读数与该电压轨的电压相乘来获得电源轨的平均功率。 这将在 MMWDEMO_OUTPUT_EXT_MSG_STATS TLV 中发送、它需要以100uW 为单位报告功率。 因此、一个电源轨的电流(单位为 mA)被乘以10000乘以[10^3mV * 10^3uW * 10^-2uW]电源轨电压、并四舍五入为最接近的整数值-例如、1.8V 电源轨电流= 3.2 mA、 然后1.8V 轨功率= 3.2 mA * 1.8V * 10000 = 57600 [100uW]。
请注意、毫米波演示仅测量1.2V、1.2V 射频和1.8V 电源轨。 根据 SysConfig 中 "TI Board Drivers"-> INA 下的设置生成相关代码。 如果启用、生成的 ti_board_config.c 文件应包含配置 INA (SensorConfig)和测量功率(mmw Demo_Power)所需的函数定义。
此致、
克里斯蒂安