This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:如何在 SDK 可视化工具中获取平均功耗

Guru**** 2550840 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1339776/awrl6432-how-to-get-the-average-power-in-sdk-visualizer

器件型号:AWRL6432
主题中讨论的其他器件:SysConfigINA228

您好!

客户可以在 MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01\tools\visualer\visualizer.exe 中查看平均功耗。  

请建议可视化工具如何获取该平均功耗数据? 您可以分享详细的计算公式吗?

我知道它是基于 INA 提供的最新信息、我想知道更多详细信息。

谢谢。

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chris、

    平均功率的计算方法是将所有有源轨平均功率相加。 对于给定的电压轨、通过将 INA 中的电流读数与该电压轨的电压相乘来获得电源轨的平均功率。 这将在  MMWDEMO_OUTPUT_EXT_MSG_STATS TLV 中发送、它需要以100uW 为单位报告功率。 因此、一个电源轨的电流(单位为 mA)被乘以10000乘以[10^3mV * 10^3uW * 10^-2uW]电源轨电压、并四舍五入为最接近的整数值-例如、1.8V 电源轨电流= 3.2 mA、 然后1.8V 轨功率= 3.2 mA * 1.8V * 10000 = 57600 [100uW]。

    请注意、毫米波演示仅测量1.2V、1.2V 射频和1.8V 电源轨。 根据 SysConfig 中 "TI Board Drivers"-> INA 下的设置生成相关代码。 如果启用、生成的 ti_board_config.c 文件应包含配置 INA (SensorConfig)和测量功率(mmw Demo_Power)所需的函数定义。

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristien,

    平均功耗是否显示在可视化工具中 1.2V/1.8V 电源轨的瞬时功耗? 不是帧中的平均功耗?

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chris、

    很抱歉这里的混淆。 INA228s 测量的功率是多个 ADC 样本的平均值。 由于 INA228配置为每平均值的最大 ADC 样本数(1024个样本)和所有三次测量(每个4120us)的最大转换时间、因此平均值计算周期应约为12秒、以实现最高有效 ADC 分辨率并降低噪声。  

    此致、

    克里斯蒂安