主题中讨论的其他器件:IWRL6432
您好!
我正在 使用 SDK 版本 MMWAVE_L_SDK_05_03_00_02进行"motion_and_Presence 检测"演示 。
我想使用 SDK 提供的测试模式将以前获取的 ADC 原始数据输入 iwrl6432 EVM、以便模拟雷达信号处理和应用逻辑。
我有关于测试模式的一些问题、如下所示。
1、使用测试模式的快速指南文档或其他相关资料
-我找不到任何使用测试模式的详细文档
采集测试模式的原始 ADC 数据
-目前我使用 iwrl6432evm + DCA1000 +mmWave studio 来采集 ADC 数据。
-是否可以将 mmWave studio 生成的 bin 文件用于测试模式
谢谢。
此致
叶山市
[测试模式在 MotionPresenceDetectionDemo_documentation.pdf 中说明]