This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:如何将&'adcDataSource'(测试模式)与自定义 ADC 原始数据文件一起使用

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1332272/awrl6432-how-to-use-adcdatasource-test-mode-with-custom-adc-raw-data-file

器件型号:AWRL6432
主题中讨论的其他器件:IWRL6432

您好!

我正在 使用 SDK 版本 MMWAVE_L_SDK_05_03_00_02进行"motion_and_Presence 检测"演示 。

我想使用 SDK 提供的测试模式将以前获取的 ADC 原始数据输入 iwrl6432 EVM、以便模拟雷达信号处理和应用逻辑。

我有关于测试模式的一些问题、如下所示。

    1、使用测试模式的快速指南文档或其他相关资料

      -我找不到任何使用测试模式的详细文档

    采集测试模式的原始 ADC 数据

      -目前我使用 iwrl6432evm + DCA1000 +mmWave studio 来采集 ADC 数据。

      -是否可以将 mmWave studio 生成的 bin 文件用于测试模式  

谢谢。

此致

叶山市  

[测试模式在 MotionPresenceDetectionDemo_documentation.pdf 中说明]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yechan、

    感谢您提出有关运动和存在检测演示的问题。  关于测试模式文档、没有其他记录、但我们可以在下面提供一些额外的详细信息。

    测试模式用于将预捕获的 ADC 原始数据注入缓冲区、而不是直接从前端填充。 其工作方式的一般工作流程是:

    1.使用 DCA1000将 ADC 数据采集为.bin 文件
    2.根据 ADC 缓冲区格式(采用正确的 ADC-Tx Rx 线性调频脉冲序列等)准备此数据
    3.通过在 adcDataSource CLI 命令中传递其文件位置来使用此数据运行目标代码以生成经过处理的数据

    在测试模式下、从 mmWave Studio 生成的 ADC 文件应该可以正常工作。 mmWave Studio 应在实时模式下捕获数据(每个样本2个字节)。 这不是 i-Q 随机转移、因此可以直接使用数据。 如果您以前尚未阅读雷达工具箱中的《DCA1000 mmWave Studio 用户指南》、我建议您遵循该指南。

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kristien:

    感谢您的快速回复。

    我有一个关于你提到的第二步的问题、即'2'。 按照 Rx 缓冲器格式(具有正确的 ADC-Tx 线性调频脉冲序列等)准备此数据"。

    您是说我必须对使用 dca1000 + mmWave Studio 捕获的 ADC 数据进行一些后处理吗?

    我对 ADC 数据采集和演示应用使用了相同的配置。  

    此致、

    叶山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yechan、

    很抱歉耽误你的时间。 您应该能够使用直接从 mmWave Studio 捕获的 ADC 数据.bin 文件、因为 MPD 演示使用实模式 ADC 缓冲器格式。 应该不需要进行额外处理。

    此致、

    克里斯蒂安