This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:IWR6843AOP 和 DCA 1000EVM 的 SPI 连接问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1334098/iwr6843aopevm-spi-connect-issues-with-iwr6843aop-and-dca-1000evm

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP

您好!

我想将 IWR6843AOP 与 DCA1000 EVM 配合使用。 我在执行 SPI 连接步骤时遇到了问题。 mmWave Studio 的输出、连接和 GUI 在下面显示。 您能帮助我解决连接问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们正在研究您的问题、很快会回复您。  

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AOP 和 DCA1000开关看起来是正确的、我假设 另外还有一条从 AOP 连接到计算机的 USB 电缆。

    遗憾的是、未收到 MSS Power up 异步事件是一个错误、它可能是由多个不同的问题引起的、但问题是由 DCA1000和计算机之间的连接问题引起的、与毫米波传感器可能没有关系。 我会尝试更改 以太网连接,例如检查静态 IP 设置和禁用防火墙。 我个人曾经由于坏的/不兼容的以太网电缆而遇到这个精确的错误、因此也可以尝试更换电缆。

    确保按照中所示的确切顺序执行以下指南中的步骤、不跳过任何步骤。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=1AslXXD__1.20.00.11&node=A__AGTrhNYW8jE6cMxbovlfaA__radar_toolbox__1AslXXD__1.20.00.11

    此致、

    Pedrhom Nafisi