请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843AOPEVM 主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP
您好!
我想将 IWR6843AOP 与 DCA1000 EVM 配合使用。 我在执行 SPI 连接步骤时遇到了问题。 mmWave Studio 的输出、连接和 GUI 在下面显示。 您能帮助我解决连接问题吗?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想将 IWR6843AOP 与 DCA1000 EVM 配合使用。 我在执行 SPI 连接步骤时遇到了问题。 mmWave Studio 的输出、连接和 GUI 在下面显示。 您能帮助我解决连接问题吗?


您好!
AOP 和 DCA1000开关看起来是正确的、我假设 另外还有一条从 AOP 连接到计算机的 USB 电缆。
遗憾的是、未收到 MSS Power up 异步事件是一个错误、它可能是由多个不同的问题引起的、但问题是由 DCA1000和计算机之间的连接问题引起的、与毫米波传感器可能没有关系。 我会尝试更改 以太网连接,例如检查静态 IP 设置和禁用防火墙。 我个人曾经由于坏的/不兼容的以太网电缆而遇到这个精确的错误、因此也可以尝试更换电缆。
确保按照中所示的确切顺序执行以下指南中的步骤、不跳过任何步骤。
此致、
Pedrhom Nafisi