问题与文档 ID TIDUE71D、表10和表11有关。 www.ti.com/.../tidue71d.pdf
对于2人测试案例5~8、为什么测试案例5的 GFR 远低于6、7和8? 让我们比较一下案例5和案例7的测试描述、案例5说"彼此靠近"、而7说"接近同一个点"、为什么7说精度更高、即使两个人更接近(同一个点)比5?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问题与文档 ID TIDUE71D、表10和表11有关。 www.ti.com/.../tidue71d.pdf
对于2人测试案例5~8、为什么测试案例5的 GFR 远低于6、7和8? 让我们比较一下案例5和案例7的测试描述、案例5说"彼此靠近"、而7说"接近同一个点"、为什么7说精度更高、即使两个人更接近(同一个点)比5?
谢谢!
阁下,
我最乐观的猜测是这个实验只运行了有限的次数。 我预计、如果该实验重复10次、则测试用例5将具有相同的结果、并且可能具有比测试用例7更出色的性能。
使用毫米波传感器跟踪目标时、最大的挑战通常是获取轨迹、从而在有人进入场景、离开场景、停止移动或快速改变方向时开始/停止跟踪。 当目标正在跟踪正在移动的人员时、他们往往会轻松跟踪他们。 我对测试结果的解读是、当两个人进入场景时、这两条曲目很可能都开始正确跟踪、然后当他们彼此离得很近时、这条曲目很可能会丢失、 或者两个轨道都开始跟踪两个人中的一人、直到两人都离开视野。 这就是为什么良好的帧速率约为50%的时间。
这有什么用吗? 请理解、这只是我在为这些器件提供支持方面2年以上的经验对一个可能的情况的估计。
此致!
纳特