请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2944EVM 主题中讨论的其他器件:AWR2944
您好!
存在一个问题、即 mmWave Studio 无法获取复杂数据。
-我的工具安装环境如下: MMWAVE_mcuplus_SDK_04_05_00_02 / MMWAVE_STUDIO_03_01_01_00
-我的硬件配置如下: AWR2944 EVM , DCA1000 EVM
在 mmWave Studio 的"static Config"选项卡中、只能在 ADC 配置帧中选择"实际"ADC。

当我检查采集的数据时、只有真实数据、没有图像数据。

是否需要设置其他设置才能采集复杂数据?
谢谢。
杰森