This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:如何在 mmWave Studio 中获取复杂数据?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1323054/awr2944evm-how-can-i-get-complex-data-in-mmwave-studio

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2944

您好!

存在一个问题、即 mmWave Studio 无法获取复杂数据。

-我的工具安装环境如下: MMWAVE_mcuplus_SDK_04_05_00_02 / MMWAVE_STUDIO_03_01_01_00

-我的硬件配置如下: AWR2944 EVM , DCA1000 EVM

在 mmWave Studio 的"static Config"选项卡中、只能在 ADC 配置帧中选择"实际"ADC。

当我检查采集的数据时、只有真实数据、没有图像数据。

是否需要设置其他设置才能采集复杂数据?

谢谢。

杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    AWR2944器件仅支持真实数据。 它不支持复杂数据。

    无论您使用 AWR2944+DCA1000组合捕获何种数据、都将是真实的数据。

    谢谢。
    阿尼尔班