This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:CAN 2.0接口

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1317242/awr1843boost-can-2-0-interface

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR1843

您好!

我正在使用 AWR1843Boost 板、并想要升级 CAN2.0的固件。   您能为该任务提供一些示例吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能告诉我们您在使用什么软件吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    窗口11

    CCS 12.6.0.00008

    毫米波 SDK 3.06.01.00LTS

    雷达工具箱1.30.01.03

    如果您有任何其他要求、请告诉我。 我们要实现 CAN2.0 (8字节数据)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您当前是否在使用 AWR1843Boost 上的 CAN 接口来传输数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制输入的类型。

    我们的网络是标准 CAN (8字节数据)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjul:  

    您可以看看 SDK 中的 CAN 驱动程序示例。  在此处可找到有关如何使用 CAN 驱动程序示例的信息  

    C:\ti\mmwave_sdk_03_06_01_00-LTS \packages\ti\drivers\can\docs\doxygen\html\index.html

    TI 仅支持 SDK 中与 CAN 驱动程序相关的软件。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 can_integrity_example_6843代码开始、我为使 CAN2.0正常运行所做的唯一更改是:
    帧类型= CANFD_MCANframeType_classic

    您可能还需要更改
    txMsgObjectParams.msgIdType = CANFD_MCANXidType_11_Bit

    如果您想使用硬编码的配置、您可能需要更改
    FdMode = 0x0U
    brsEnable = 0x0U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它运用到所提供的示例(TIOS)中的一个。  

    谢谢 Keith 和 Zorah。

    现在我想为 AWR1843开发一个裸机工程、我的 CAN 代码应该会移植到这里。 如果您可以为 AWR1843推荐一些裸机示例、这将会提供很大的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有关于 AWR1843的任何裸机示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有关于 AWR1843的任何裸机示例

    1.O.K .,如果你有任何裸机代码或毫米波系列设备的文档,它将是有帮助的。

    2、我们在编辑"中程雷达"的例子后,测试了传统的 CAN。 该示例是使用 CAN-FD 代码给出的、我们将其更改为经典 CAN。 但我们不必 设计文档 因此时序损坏、代码显示一些异常行为。 即使我们将 CAN 设置为小于1Mbps、它也会完全停止其执行。 请分享内部规格或设计文档的链接、以便我们管理其内部计时流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuj、您好!

    请启动新主题。

    谢谢