This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:CAN't 在 CCS12中调试 AWRL6432BOOT 板。

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432, AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1319759/iwrl6432boost-can-t-debug-awrl6432boot-board-in-ccs12

器件型号:IWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件:AWRL6432、IWRL6432

您好、TI 专家、

我在想在 CCS12.5.0中调试演示时遇到了一些问题、请帮助我解决这个问题、谢谢。 这是下面显示的测试条件。

测试条件:

工具:                   Code Composer Studio 12.5.0

SDK 版本:            MMWAVE_L_SDK_05_03_02_00

指南版本:           8132.xWRL6432_APL_CCS_debug_guide.pdf

电路板配置:       调试模式(S1.1=ON、S1.2=ON、否则 S1.X=OFF) (所有 S4.X=OFF)(如链接中显示的图片)

演示名称:            MMWAVE_DEMO_xwrL64xx-evm_m4fss0-0_freertos_ti-arm-clang (从 Resource Explorer 导入)

我可以在控制台中看到以下消息。

当我连接"Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0/Cortex_M4_0"时、我点击了"Reset CPU"按钮。  

没有错误、但未打印"CLI is operation"、并且 可视化工具无法成功发送 cfg。

您能检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您知道您正在使用的器件的 ES 版本吗?

    您是否可以尝试通过 Tera Term 等程序发送.cfg、以查看器件的输出是什么? 当显示 CLI 正在运行时、这意味着它已经准备好接收.cfg 文件、因此它很可能会对配置产生问题。 您是否还可以共享您正在使用的 the.cfg 文件?

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:  

    1.很抱歉我没有看到 ES 版本的意思,你指的是演示板的信息? 您可以参阅关注图片以了解更多详细信息。

    2.我尝试过按  tera Term 发送.cfg 文件,但没有来自设备的任何输出。  

    3..cfg 文件的位置为"C:\ti\mmwave_L_sdk_05_03_02_00\examples\mmw_demo_and_Presence _detection\profiles\xwrL64xx-EVM\PresenceDetect.cfg、我也尝试发送"examples\mmw_demo_5m\mmwave_5m\profiles\xwrL64xx-evm.cfg、结果相同。

    此致、

    波城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    有一个好消息,当我  用下面的 Point1显示的相同版本"AWRL6432"更改"目标配置"时,串行有一些输出显示在下面的 picture1。 让 EVM 开始接收串行数据。 但是,如何使 serial 获取正确的 CLI 命令? 可以帮帮我。

                   图1

    1、我 从 Resource Explorer 加载演示"mmwave_demo_xwrL64xx-evm_m4fss0-0_freertos_ti-arm-clang"。 但它会让我感到困惑、在"目标配置"中的"板或器件"配置是"IWRL6432"、但我在"用户定义"中创建的配置是 AWRL6432、我不确定它是否正常。 如下图所示。

              图2

    此致、

    波城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo:

    您能否尝试更改 tera Term 中的设置、以便在发送数据时具有1毫秒/字符的延迟? TeraTerm 发送数据的速度过快。

    请确保您是否已刷写 MMWave_demo、如上一篇文章中所述、使用 parking_5m.cfg。 在目标配置中 IWRL 与 AWRL 并不重要。

    要检查器件版本、您能否在 CCS 中连接到该内核、打开存储器浏览器并检查地址 0x5A020038? 请报告此处的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

     下图是存储器  0x5A020038的内容。 我已经和我的 同事仔细核实了、电路板可能是 ES1。

     非常感谢。  它在我按照您所说的方法修改设置时起作用。 我现在可以调试我的演示。

    此致、

    波城