请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWRL1432 主题中讨论的其他器件:AWR2243、 AWRL6432、
您好,
在 AWR2243 ICD 的 DFP 中、我找到了以下信息。

它是否也适用于 AWRL1432/AWRL6432? 也就是说、如果客户需要5MHz 和 BW、是否建议使用12.5Mbps 采样率?
谢谢。
克里斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.