This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432:采样率与 IF 带宽间的关系

Guru**** 2545170 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, AWRL6432, AWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1320456/awrl1432-sample-rate-vs-if-bandwidth

器件型号:AWRL1432
主题中讨论的其他器件:AWR2243AWRL6432

您好,

在 AWR2243 ICD 的 DFP 中、我找到了以下信息。

它是否也适用于 AWRL1432/AWRL6432? 也就是说、如果客户需要5MHz 和 BW、是否建议使用12.5Mbps 采样率?

谢谢。

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 AWRL1432 DFP 文档中找到以下信息。 它可以回答我的问题。