主题中讨论的其他器件: AWR2944
您好!
能不能告诉我两颗芯片之间的区别,从 最大测量距离、 方位角分辨率,仰角分辨率、云点数量等方面来看有什么区别?
Br
速率
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Rata。
以下是有关您的问题的一些高层次想法:
结合上述几点、您应该能够根据具体用例确定系统的功能。
此致、
考希克
尊敬的 Kaushik:
感谢您的答复。 现在可提供 AWR2544LOP EVM。 如果我使用该演示板、 在 最大测量距离、 方位角分辨率、仰角分辨率、云点数量等方面的性能是优于 AWR2944 EVM 还是差?
例如、AWR2944 EVM 的最大距离为200m、方位角分辨率为9.5°、方位角视场±80º 等。 两个电路板的电平参数是否基本相似? 由于 两个 EVM 都是 4个接收通道和4个发送通道、因此 TX 功率、相位噪声和 Rx 噪声 系数参数是相似的。 AWR2544LOP EVM 的液位参数是什么?
Br
速率
您好、Rata。
看来我的观点没有清楚地反映出来,仍然有一些混乱。 最大距离、最大速度、距离和速度分辨率以及点云数量等系统级参数在很大程度上取决于器件的处理能力。
例如,如果有更多的内存和处理功能,则可以拥有更多的 DDM 子频带。 更多样本、更大的立方体、更高分辨率的 FFT 以及音乐等更高级的角度估算算法。 在2544上、仅在 SoC 上完成距离处理、并将1D FFT 数据(压缩)发送至中央处理器。 还有多个 AWR2544器件用于汽车周围的卫星架构中、其数据会进行组合和处理。 这可以显著改变角分辨率、方位角视场等参数。
在单个器件对器件的比较中、AWR2944和 AWR2544输出会有何不同。 也就是说、AWR2944器件提供点云或对象列表、而 AWR2544输出完整的1D 雷达立方体。 (您也可以参考我们的相关演示)
此致、
考希克
尊敬的 Kaushik:
感谢您的详细答复。 也许我的表达不清楚。
如您所说、最大距离、最大速度、距离和速度分辨率在很大程度上取决于设备的处理能力、如存储器或处理能力、或算法。 这是非常合理的。 现在我们不考虑这些因素,我们在物理层面上看待这个问题。
现在仅考虑天线 本身,我们以最大距离 Rmax 为例。 该公式可表示为以下公式:

在这里、Rmax 是物理限制最大距离。 从该公式可以看出、如果 AWR2944 Rmax 与 AWR2544相同、这两个 EVM 提供相同的性能吗?
另一个是方位角分辨率、如果引入超级分辨率算法、就可以提高角度分辨率、但它 同时适用于 AWR2944和 AWR2544。在不考虑超级分辨率算法的情况下、方位角分辨率由 Tx 和 RX 天线的数量决定。 在这个级别、我能说分辨率是 AWR2944和 AWR2544的标识。
Br
速率
您好、Rata。
建议您浏览此文档以了解 LOP 技术、
此致、
考希克